大家好,
我的客户想知道 3A端口上的电压是否为2.8V是正常的。
让我解释一下客户的使用情况。
客户将FPGA的输出信号连接到 SN74VMEH2.2501万A的3A端口。
当FPGA的输出从H变为打开(Hi-Z)时, SN74VMEH2.2501万A 3A端口上的电压从3.3V变为2.8V。
VCC为3.3V,FPGA和TI器件之间没有任何上拉或下拉电阻。
当客户连接探头(1Mohm输入阻抗)以确认信号电平时,约3uA在H电平状态下通过探头。
FPGA输出引脚的最大泄漏电流为10uA,因此客户认为当信号保持为H级时,IBH将为13uA (MAX)。
DIR针脚为H级,/OE针脚为L级,因此方向为从3A端口到3B端口。
当 FPGA的输出变为Hi-Z状态时,3A端口是否为2.8V,您能否帮助确认这是否正常?
如果没有,您能否告诉我可能的原因,或者如果您需要进一步的信息,您能否告诉我?
谢谢。
此致,
JO