This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH2.2501万A:3A端口上的电压为2.8V是否正常?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101322/sn74vmeh22501a-is-it-normal-that-voltage-on-3a-port-to-be-2-8v

部件号:SN74VMEH2.2501万A

大家好,

我的客户想知道 3A端口上的电压是否为2.8V是正常的。  

让我解释一下客户的使用情况。  

客户将FPGA的输出信号连接到 SN74VMEH2.2501万A的3A端口。  

当FPGA的输出从H变为打开(Hi-Z)时,  SN74VMEH2.2501万A 3A端口上的电压从3.3V变为2.8V。  

VCC为3.3V,FPGA和TI器件之间没有任何上拉或下拉电阻。  

当客户连接探头(1Mohm输入阻抗)以确认信号电平时,约3uA在H电平状态下通过探头。   

FPGA输出引脚的最大泄漏电流为10uA,因此客户认为当信号保持为H级时,IBH将为13uA (MAX)。  

DIR针脚为H级,/OE针脚为L级,因此方向为从3A端口到3B端口。  

当 FPGA的输出变为Hi-Z状态时,3A端口是否为2.8V,您能否帮助确认这是否正常?  

如果没有,您能否告诉我可能的原因,或者如果您需要进一步的信息,您能否告诉我?

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jo:

    是的,总线保持电路未完全到达正极轨是正常的。 从应用报告“ 使用总线保持电路以避免浮动输入的系统注意事项”中获得

    您可以看到一个二极管与总线保持电路(D2)的正极驱动器串联,只要电流流经它,就会导致一些电压下降。 在许多系统中,电流足够小,输入电压为~Vcc,但在某些系统(如您所述),电流持续流经D2,因此会产生压降。