This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:具有1.8V 和5V 输入的 VCC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1107899/sn74lvc1g34-vcc-with-1-8v-and-5v-input

器件型号:SN74LVC1G34
您好!
我们计划 在设计中使用 SN74LVC1G34 (单路1.65V 至5.5V 缓冲器)。
我们在这样的位置使用 IC、它将用于降压转换。
请找到下面提到的工作条件、
  1. 输入电压- 5.5V (最大值)
  2. 所需的输出电压电平- 1.8V
  3. VCC -1.8V
  4. 使用的信号- 1PPS
如果您可以回顾一下、分享您对此的想法、将会有所帮助。
请在下面找到原理图的屏幕截图、