请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G34 您好!
我们计划 在设计中使用 SN74LVC1G34 (单路1.65V 至5.5V 缓冲器)。
我们计划 在设计中使用 SN74LVC1G34 (单路1.65V 至5.5V 缓冲器)。
我们在这样的位置使用 IC、它将用于降压转换。
请找到下面提到的工作条件、
- 输入电压- 5.5V (最大值)
- 所需的输出电压电平- 1.8V
- VCC -1.8V
- 使用的信号- 1PPS
如果您可以回顾一下、分享您对此的想法、将会有所帮助。
请在下面找到原理图的屏幕截图、