This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0101, TXS0104E, TXS0108E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1106526/txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0101TXS0104ETXS0108ETXU0304

在 Hyperlynx 工具中进行 SI 分析时遇到 TXB0104 IBIS 模型问题。

该模型不能作为驱动器提供适当的输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您能否详细说明您所面临的问题、我没有关于您的模型配置的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的设计中使用 TXS0104ERGYR 将 JTAG 25MHz 从3.3V 电平转换为1.8V。对于 SI 分析 、由于 IBIS 模型不适用于 TXS0104ERGYR、我想使用类似模型进行 SI 分析。 因此、我选择了 TXB0104器件进行分析。   

     在分析 TXB0104时、输出模型选择 TXB0104_IO_A_33/18/25/15A   作为生成不正确信号的驱动器、如下图所示。 但是、使用  TXB0104_IO_A_OS_12A/15A/33/18/25会产生适当的输出。

    bwn  TXB0104_IO_A_33和 TXB0104_IO_A_OS_33有何区别。

    是否有任何 IBIS 模型可用于 TXS0104ERGYR 的近似时序规格 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 和 TXS 器件使用完全不同的架构。

    TXS0101具有 IBIS 模型。 但 TXS 是无源开关、因此该 IBIS 模型中的唯一信息是有关接地/电源钳位的信息。 (TXS 边缘加速器具有较短的超时时间、因此无法使用 IBIS 正确建模。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    TXS 也没关系。                                                                                                            您能否使用不同的型号选择器解决上述 TXB IBIS 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能用于 JTAG。

    "OS"模型用于单次触发激活时的输出引脚。 这种情况仅发生几纳秒、因此这方面唯一有用的应用是检查输出边沿是否足够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我的要求是 转换 25MHz 推挽式 CMOS 信号。

    我可以将 TXS0104ERGYR 用于 JTAG 25MHz 吗?

    由于 TXS0104ERGYR 专为开漏应用而设计、因此我们可以对25MHz 的高速信号使用相同的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0104E 仅高达24Mbps。 要获得更高的速度、请使用 TXS0108E。

    TXS 器件具有内部上拉电阻器、因此当您需要下拉电阻器时、它们不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、

    我建议将 TXU0304器件用于 JTAG。 它与 TXS/TXB0104器件具有相同的引脚排列、更适合 JTAG 的单向信号。 该器件的 IBIS 模型将更加适用、因为它使用您可能用到的传统缓冲架构。