This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:PCB 板对板连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN65LVDT41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1105735/txu0304-pcb-board-to-board-connection

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: SN65LVDT41

大家好、

我发现、对于来自 该线程的 SPI 板间通信、建议使用 TXU0304

我的客户也在寻找 SPI 板对板 收发 器器件、以满足以下要求。

-数据速率:<50Mbps

 -电缆长度:<2m

您认为 TXU0304仍然是值得推荐的好器件吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种电压? 您实际上需要电平转换吗?

    TXU 是电平转换为5V 的最佳选择。AXC 电平转换器在3.3V 及以下时更强。 如果没有电平位移、则普通 LVC 缓冲器更强。

    如果环境噪声很大、则可能需要差分信号(例如 SN65LVDT41/14)。