Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN65LVDT41
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXU0304 主题中讨论的其他器件: SN65LVDT41
大家好、
我发现、对于来自 该线程的 SPI 板间通信、建议使用 TXU0304。
我的客户也在寻找 SPI 板对板 收发 器器件、以满足以下要求。
-数据速率:<50Mbps
-电缆长度:<2m
您认为 TXU0304仍然是值得推荐的好器件吗?
此致、
Itoh