请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 请参阅随附的文件:
e2e.ti.com/.../LSF0102-SIGQUAL-test-issue.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅随附的文件:
e2e.ti.com/.../LSF0102-SIGQUAL-test-issue.pdf
请参阅随附的文件。
您好!
您的信号表明器件输出上有大约43pF 的负载:

信号的上升时间约为100ns。 当与470欧姆的上拉电阻结合使用时、我们可以将容性负载估算为:
c_load ~= t_rise /(5*R)= 43pF
上升时间也可能受探头电感的影响:

蓝色线表示信号输出线的接地环路-它非常大。 我建议切割较短的黄色导线,使其探针更接近 LSF0102 (最好是1到2cm),接地连接最好直接连接到 LSF0102的接地引脚,或者比现在更接近。 如果您要使用如图所示的无源探头、"尖头和套管"测量方法可以显著降低探头对电路的影响。
如果您有一个可用的有源探头、我建议改用它、因为它将显著降低探头的容性负载。