This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:CLR 在 CLK 为 H 时失效。D 触发器是否会将其视为 CLK 上升沿?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116929/sn74lvc1g175-clr-de-asserted-while-clk-is-h-does-the-d-flip-flop-see-this-as-a-rising-clk-edge

器件型号:SN74LVC1G175

此问题可能适用于所有 D 触发器。

假设 CLR 有效、D 为 H、CLK 为 H。 由于 CLR 有效、因此无论 D 和 CLK 如何、Q 均为 L。   

现在、在 D 和 CLK 仍然为 H 的情况下、CLR 被取消置位。 D 触发器是否会将 CLK 视为上升沿、因此、在 CLR 取消置位时、Q 将变为 H?  我的 SPICE 仿真表明不会。  D 触发器仍需要一个上升 CLK 边沿来使 Q 变为 H。 因此、当 CLR 被取消置位时、Q 将保持 L、直到实际上升 CLK 边沿。

请确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    您使用的是什么仿真模型? SPICE 中的触发器模型不是很可靠、我不建议使用它们。 我们目前没有适用于该器件的 SPICE 模型。  

    [引用 userid="527058" URL"~//support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116929/sn74lvc1g175-clrc-deassert-while clk-is-h-do-de-flip-se-se-se-se-the-the-a-rrise-clk-edge、 在 CLK 上升沿生效前、CLK 将保持实际上升沿[引用状态、直至 CLK]。

    没错。 当 CLR 从 L 变为 H 时、如果 CLK 为 H 或 L、则输出将设置 为之前的状态。 输出 Q 将保持 L 、直到实际上升沿。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、感谢您的回复。

    当您说: "当 CLR 从 L 变为 H 时、如果 CLK 为 H 或 L、则输出将设置 为先前的状态"、根据先前的状态、您是指 CLR 被置为有效之前的 Q 状态、 还是按先前的状态、您是指当 CLR 被置为有效(Q =低电平)时 Q 的状态?  我认为这是后一种情况、但只是想重复检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    当您设置 CLR = L、Q = L 时。这是"上一状态"。 当 CLR=H 并且 CLK 已经为 H (无上升沿)时,输出 Q 被设定为(“之前的状态”Q = L)。 输出 Q 将保持低电平、直到 CLK 的上升沿。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢 Sebastian!