请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 主题中讨论的其他器件: TCA9800、 TCA9406、 TXS0102、 TCA9416
应用手册的常见问题解答5.6 (使用 LSF 系列进行电压电平转换)介绍了以下内容(修订版 B))的电平转换器 LSF0102YZTR 的电平转换器。

问题
当 VrefB=3.3V 且 VrefA=高阻态时、VrefBs 的电压是否会传播到 VrefA (VrefArises 的电压)? 如果电压传播、电压会上升多少?
此外、VrefBTM 的电压是否可能会绕 A1和 A2端子走线?