This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 (Vref_B= 3.3V 和 Vref_A=高阻态)

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA9800, TCA9406, TXS0102, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1116003/lsf0102-lsf0102-vref_b-3-3v-and-vref_a-hi-z

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TCA9800TCA9406TXS0102TCA9416

应用手册的常见问题解答5.6 (使用 LSF 系列进行电压电平转换)介绍了以下内容(修订版 B))的电平转换器 LSF0102YZTR 的电平转换器。

问题
当 VrefB=3.3V 且 VrefA=高阻态时、VrefBs 的电压是否会传播到 VrefA (VrefArises 的电压)? 如果电压传播、电压会上升多少?
此外、VrefBTM 的电压是否可能会绕 A1和 A2端子走线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hi-Z 相信您正在尝试参考与参考 培训视频类似的单电源转换;谢谢、帮助您澄清问题。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我们想对 LSF0102周围的电路进行补充说明。
    VREF_B 应用3.3V 的固定电压、并根据系统在1.2V 和1.8V 之间切换。
    因此、不能使用一个单 Vref_B 电源、诸如视频(使用 LSF 系列的单电源转换)来配置 LSF0102周围的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi-Z 与接地不相同。

    在正常运行期间、电流流入 Vref_B 并流出 Vref_A 因此、如果 A 侧电源为高阻态、该电流可能会部分加电。

    要禁用 LSF、必须将 EN 拉低。 或者、使用具有不同架构的电平转换器、例如 TCA9416、TXS0102、TCA9406、 或 TCA9800。