This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:来自电平位移的内部上拉电阻器的脉冲上升

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1114114/txs0104e-pulse-bring-up-from-the-internal-pull-up-resistor-from-the-level-shift

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774

您好!

我们使用电平位移进行复位信号电压传输。

我们的电源序列为 VDD_3P3V -> 1.8V_I/O ->  OCT_SYS_DC_OK

"OCT_SYS_DC_OK"是一个在所有电源正常后发出的信号、但它将在所有电源正常前产生一个脉冲(由于内部上拉电阻连接到1.8V_I/O)

是否有解决问题的建议? 还是该电平位移不是设计的理想选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 确实具有内部上拉电阻器、此外还具有边缘加速器、用于放大上升沿开始的样子。

    您具有固定方向信号、因此只需使用 TXU0304或 SN74AXC4T774等缓冲转换器即可。