This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:UART 1.8至3.3V 电平位移、OE 连接3.3V PG 信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, SN74AXC2T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1112606/txs0102-uart-1-8-to-3-3v-level-shift-with-oe-connecting-with-3-3v-pg-signal

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0202SN74AXC2T245-Q1

A. 我将使用此部件进行 UART 1.8V 至3.3V 电平位移。因此 VCCA -> 1.8V、VCCB -> 3.3V (根据数据表、VCCA<VCCB)

B. 如数据表中所述、OE 引脚以 VCCA (1.8)为基准、但在我的设计中、OE 引脚将与3.3V 的 PG 信号连接。  

C. 在建议的工作条件下、OE 引脚最大值被称为5V、因此我想这不是问题、但我需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是正确的;您可以在 OE 引脚上使用高达5.5V 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

     

        除了 Clemens 的反馈、请注意、不建议将您尝试使用的器件用于 UART 应用、因此建议考虑使用 TXU0202、谢谢。

     

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能推荐汽车级器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC2T245-Q1