请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 主题中讨论的其他器件:TXU0202、 SN74AXC2T245-Q1
A. 我将使用此部件进行 UART 1.8V 至3.3V 电平位移。因此 VCCA -> 1.8V、VCCB -> 3.3V (根据数据表、VCCA<VCCB)
B. 如数据表中所述、OE 引脚以 VCCA (1.8)为基准、但在我的设计中、OE 引脚将与3.3V 的 PG 信号连接。
C. 在建议的工作条件下、OE 引脚最大值被称为5V、因此我想这不是问题、但我需要确认。