请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 你(们)好
我不使用该电平转换器的2个 I/O 引脚。 与 DIRx 和 DIR4有何关系 - 需要悬空或连接到 GND?
如果我将其与100K PD 接地、那么在端口 B (B3和 B4)侧、我们是否需要提供 PU/PD 或 LS 的两侧(包括 A3和 A4)、我们是否需要提供 PU/PD?
谢谢
Sagar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我不使用该电平转换器的2个 I/O 引脚。 与 DIRx 和 DIR4有何关系 - 需要悬空或连接到 GND?
如果我将其与100K PD 接地、那么在端口 B (B3和 B4)侧、我们是否需要提供 PU/PD 或 LS 的两侧(包括 A3和 A4)、我们是否需要提供 PU/PD?
谢谢
Sagar
输入绝不能悬空。
[常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚? 建议将两侧的 I/O 接地(不带 PD)。