This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774未使用和 DIR 引脚实现

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1125602/sn74avc4t774-sn74avc4t774-unused-and-dir-pins-implementation

器件型号:SN74AVC4T774

你(们)好  

我不使用该电平转换器的2个 I/O 引脚。 与 DIRx 和 DIR4有何关系 - 需要悬空或连接到 GND?

如果我将其与100K PD 接地、那么在端口 B (B3和 B4)侧、我们是否需要提供 PU/PD 或 LS 的两侧(包括 A3和 A4)、我们是否需要提供 PU/PD?

谢谢

Sagar