大家好、
我希望将 SN74LVC1G11-EP 用作 PWM DAC 的驱动器、我想知道当器件分别拉电流和灌电流时、是否有任何有关压降和高于接地的其他信息。
我想使用这些值来确保在 RC 滤波器之后输出电压上的误差足够低。
数据表中提供了一些 VOH 和 VOH 参数的电流、但如果在10uA 至1mA 范围内提供更多详细信息、则会很有用。
在这两个偏移中、还有一定程度的抵消、尤其是接近50%的占空比、但我不确定这对输出的实际影响。
我还在 Tina TI 中对该器件运行了仿真、似乎可以获得精确到~1mV 的电压、而不是数据表中列出的100mV、电流消耗为100uA。 我假设该器件的模型没有针对最坏情况范围进行设置、因此它不能很好地表示最坏情况值。
谢谢、
Caleb Olson