This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-EP:PWM DAC 的输出压降与电流曲线

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1123642/sn74lvc1g11-ep-output-voltage-drop-vs-current-curve-for-pwm-dac

器件型号:SN74LVC1G11-EP

大家好、

我希望将 SN74LVC1G11-EP 用作 PWM DAC 的驱动器、我想知道当器件分别拉电流和灌电流时、是否有任何有关压降和高于接地的其他信息。

我想使用这些值来确保在 RC 滤波器之后输出电压上的误差足够低。

数据表中提供了一些 VOH 和 VOH 参数的电流、但如果在10uA 至1mA 范围内提供更多详细信息、则会很有用。

在这两个偏移中、还有一定程度的抵消、尤其是接近50%的占空比、但我不确定这对输出的实际影响。

我还在 Tina TI 中对该器件运行了仿真、似乎可以获得精确到~1mV 的电压、而不是数据表中列出的100mV、电流消耗为100uA。 我假设该器件的模型没有针对最坏情况范围进行设置、因此它不能很好地表示最坏情况值。

谢谢、

Caleb Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 的行为与电阻器非常相似。 典型输出电阻约为最坏情况电阻的一半。

    请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 100uA 电流线路的计算输出电阻值约为1KOhm、而较高的电流显示的电阻为10欧姆。 如果10欧姆值是在我们的工作电压下、而不是以1K 值为基准、那么可以放心地假设它们是正确的吗? 即使我们的电流仍在几百 uA 的范围内?

    谢谢、

    Caleb Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    正确--低电流值非常不准确,最好使用较大的电流值来计算输出电阻。

    提供的0.1V 值是一个舍入值、但实际上与任何测量都无关。 您会发现、在大多数系统中、100uA 的输出将大约为轨电压、并且很难与噪声区分开来。

    -

    当 I_OL 和 V_OL 非常小时、MOSFET 在 Ohmic 运行区域的电阻将从最小值变化为最大值、当器件转换到饱和区域时、该最大值大约是最小值的两倍。 对于逻辑器件、您可以假设所有正常工作区域的电阻相对恒定(即输出电压接近电源轨时、即 MOSFET 上的 V_DS 较小时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认! 这应该能回答我的所有问题。