主题中讨论的其他器件: SN74LVT16244B
各位专家:
你好。
我们看到了 SN74LVTH16244A 缓冲器 IC 的设计中出现的问题。
- 在我们的应用中、IC 由3.3VDC 供电
- 缓冲器 IC 的输入引脚37上有一个上拉电阻(500K)、通过另一个 IC 的开漏输出上拉至+5V
- 出于某种原因、当上拉应该为高电平时、我们会看到缓冲器的输入引脚37上的电压非常小。 40mV 范围内的值。
从数据表中可以看出、当输入电压 VI 高于电源电压 Vcc 时、输入电流可能会高达10uA。
在下面数据表中的情况下、Vcc=3.6V 且 Vi =5.5V
数据表不建议使用上拉电阻、但我们确实这样做了。 这是否可以与问题有关?
是否弄乱了总线保持电路? 缓冲器输入应该会变为高电平、但它不会变为高电平。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.