This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G04:TI 的产品实践和设计方法、尤其是针对 SN74AUC2G04的产品实践和设计方法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127587/sn74auc2g04-ti-product-practices-and-design-methods-especially-for-sn74auc2g04

器件型号:SN74AUC2G04

我  对 TI 数据表定义有疑问。

 

  1. 您能否分享逆变器 SN74AUC2G04的测试电路图? 特别是、我想知道如何在 TI 测试电路条件下测试 VIL 和 VIH。 我找到了一些供应商提到的用于测试的负载等。
  2. 最大绝对额定值表中的 IO。

 在自然通风条件下-45°C ~ 85°C 等任何工作温度范围内,+/-20mA 是否满意?

我们想了解有关温度变化的任何降额以进行澄清。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    [引用 userid="525555" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127587/sn74auc2g04-ti-product-practices and -design-methods-尤其是 sn74auc2g04"]您能否共享逆变器 SN74AUC2G04的测试电路图? 特别是、我想知道如何在 TI 测试电路条件下测试 VIL 和 VIH。 我找到了一些供应商提到的测试负载等。

    VIL 和 VIH 不是测量值-这些是建议的输入值。 您可能会将它们与阈值混淆、阈值是 VT+和 VT-、如果应用于此器件、则会出现在电气特性表中。

    在功能测试期间间接测试 VIL 和 VIH -我们将 VIL 用于"低"输入、将 VIH 用于"高"输入、以验证所有器件的功能和 VIL / VIH 值。

    [引用 userid="525555" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1127587/sn74auc2g04-ti-product-practices and -design-methods-特别是 sn74auc2g04"]
    1. 最大绝对额定值表中的 IO。

     在自然通风条件下-45°C ~ 85°C 等任何工作温度范围内,+/-20mA 是否满意?

    我们想了解有关温度变化的任何降额以进行澄清。

    [/报价]

    这些不是性能规格、而是对操作的限制。 绝对最大额定值表包括对客户如何使用器件的限制----不要超过列出的任何值。