请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUC2G04 我 对 TI 数据表定义有疑问。
- 您能否分享逆变器 SN74AUC2G04的测试电路图? 特别是、我想知道如何在 TI 测试电路条件下测试 VIL 和 VIH。 我找到了一些供应商提到的用于测试的负载等。
- 最大绝对额定值表中的 IO。
在自然通风条件下-45°C ~ 85°C 等任何工作温度范围内,+/-20mA 是否满意?
我们想了解有关温度变化的任何降额以进行澄清。