This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:有关 TXS0108E-Q1开漏和推挽设计的技术讨论

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, SN74LXC8T245-Q1, TXU0304-Q1, SN74AXC8T245-Q1, TXU0104-Q1, TXU0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1129898/txs0108e-q1-technical-discussion-about-txs0108e-q1-open-drain-and-push-pull-design

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245-Q1TXU0304-Q1SN74AXC8T245-Q1TXU0104-Q1TXU0204-Q1

你(们)好

我们的 DIN TI TXS0108E-Q1有一个很好的新特性!

最终应用是自动泊车传感器!

原因 ECU 侧的 IO 端口不够、因此需要电平位移  来提供相同的电压。

以下问题需要您的帮助、

 1.漏极开路和推挽式设计的设计区别是什么?

2.看来大部分设计人员都是在推广露天渠的设计,为何不推广推拉呢?

"OE 引脚"的功能是什么、设计时应考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择 TXS? 自动双向转换器有许多限制。 对于固定方向信号、应使用 TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1或方向控制转换器、如 SN74AXC8T245-Q1/SN74LXC8T245-Q1。

    请指定所有信号的电压、速度和方向。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑输出类型(推挽、开漏、三态)之间有何差异? TXS 同时接受两种输入、但其输出始终为漏极开路。

    开漏信号允许 TXS 的无源开关架构用于电平转换。 最大的缺点是无源开关没有驱动强度。

    OE 引脚可禁用器件。