This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:可以通过连接3个组件来使用它吗?

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130627/txb0104-can-it-be-used-by-connecting-3-components

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204

有3个 PCB、每个器件都有1 Txb0104。 PCB 通过电缆进行连接。

MCU 中的操作仅为 GPIO。 但根据电缆长度、它不起作用。 是否可以将2个输入用于1个输出而不是1:1?

我们必须使用 TXB0104、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB I/O 不能相互连接。 TXB 是双向的、两侧的输出驱动器始终处于活动状态;输出非常弱、以便其他器件能够覆盖电压。 这意味着驱动 TXB 输入的器件必须比 TXB 输出强得多。

    TXU0104/TXU0204/TXU0304是引脚兼容的固定方向转换器;它们能够驱动电缆和许多其他输入。