This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A-Q1:上电时的输出概率故障

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC573A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1132667/sn74hc573a-q1-output-probabilistic-fault-at-the-power-up

器件型号:SN74HC573A-Q1

各位专家、您好。

客户中使用的是 SN74HC573A-Q1 、用于 BMS。 该项目属于 DV。 SN74HC573A-Q1存在故障输出、将导致整个系统停机。

此器件需要在9/10之前进行修复。 因此它可以捕获 PV 测试进度。

以下是此问题的描述:

上电时、LE 和/OE 被下拉、输入(D)为低电平、 但有时输出为高电平。 我们发现、在上电之前、电源引脚为0.8V、这是由 MCU 引起的。 具有 相同器件的竞争对手不会出现此问题。 您能帮助解释这个问题吗? 谢谢。

SN74HC573A-Q1的数据表中描述了/OE 需要在上电之前保持高电平、但在该系统中、它无法 满足此要求。 因为如果它们上拉/OE、则需要重新设计 PCB、并且我们的器件无法赶上 PV 时序。  我还让客户在电流板上执行测试(在5V 和/OE 之间飞 A 线、而 SN74HC573A-Q1由5V 电源供电)、它还具有针对/OE 和5V 的电源序列、可能导致故障输出。 当软件关闭 OE 电源时、输出仍然为高电平。 它还需要上拉 LE 和下拉 D1、此时 Q1通过 D1下拉。 但在软件上拉 LE 之前、初始化将发生故障。 您还能帮助解释一下吗? 为何在/OE 被下拉时 Q1为高输出? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? 说:

    触发器、锁存器和寄存器在加电时不具有默认状态。  输出处于"未知"状态、直至数据计时。 […]

    由于制造和系统负载方面的缺陷、锁存器每次都可能以相同的方式启动、即使在多次测试时也是如此。 需要注意的是、这并不能保证输出始终是该值。 不同的器件可能具有不同 的缺陷、这些缺陷会导致不同的"默认"输出状态、并且此状态可通过系统负载进行更改。

    这也适用于 ONSEMI 和 NExperia 制造的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    正如 Clemens 所指出的、锁存器的启动状态未知。

    从数据表中:

    所描述状态下的预期输出为 Q0、这是之前的状态。 由于这是在加电时发生的、"先前状态"是"未知"、输出可以是高电平或低电平启动-这是随机的。

    这些输出通常更频繁地以一种状态启动-例如低电平状态、但这并不能保证每次都以这种方式启动。 系统必须在开始运行之前初始化任何锁存器件。