Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304、 TXU0104
您好!
我们已在项目中成功使用74AVC4T245RSVRR-NT、但现在在使用 TSSOP16版本的新项目中、当 VCCB 未通电时、当连接 VCCA 时、它将立即刻录。
VDD_VADJ_MOD 可在1.8V 至3.3V 范围内调节、而 VDD_3P3V_LS 固定在3.3V 范围内。
我们还尝试了 SN74AXC4T245QPWRQ1、但它也会烧坏。
芯片启动浮动电流大约为3...10mA、具体取决于具体情况以及 VCCA 电压和电平转换/缓冲不再起作用。 我们有这个带或不带任何下拉/上拉电阻器的电平斜升、但效果相同、燃烧。


BR;Markku