This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:当连接 VCCA 时、SN74AVC4T245将立即烧坏

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1064181/sn74avc4t245-sn74avc4t245-will-burn-immediately-when-vcca-is-connected

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0104

您好!

我们已在项目中成功使用74AVC4T245RSVRR-NT、但现在在使用 TSSOP16版本的新项目中、当 VCCB 未通电时、当连接 VCCA 时、它将立即刻录。

VDD_VADJ_MOD 可在1.8V 至3.3V 范围内调节、而 VDD_3P3V_LS 固定在3.3V 范围内。

我们还尝试了 SN74AXC4T245QPWRQ1、但它也会烧坏。

芯片启动浮动电流大约为3...10mA、具体取决于具体情况以及 VCCA 电压和电平转换/缓冲不再起作用。 我们有这个带或不带任何下拉/上拉电阻器的电平斜升、但效果相同、燃烧。

BR;Markku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markku、

    我的这些器件专家将在1月之前结束、因此我将了解我们在此期间可以了解的内容。

    -

    目前、我缺少大量信息。 您能否帮助您填写这些内容的关联内容?

    例如、您声明"[VCCB]  VDD_3P3V_LS 固定为3.3V、并且在"VCCB 未通电"时会发生损坏。 "未供电"到底意味着什么? 它是一个使能引脚驱动为低电平的降压转换器吗? 或手动断开的导线?

    [引用 userid="431480" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1064181/sn74avc4t245-sn74avc4t245-we-bury-immediate-when vcca-is connect"]我们还尝试了 SN74AXC4T245QPWRQ1,但也会烧坏。

    这一点尤其令人担忧、因为 AXC 系列对不同的电源定序具有很强的适应性。 这很可能表明、除了只有一个电源处于关断状态外、还有其他一些东西正在运行。 发生此故障时、我们能否获得电源和 I/O 引脚的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCCA 电源来自降压转换器、VCCB 来自 LDO、VDD_3P3V_LS LDO 未启用。 1A1...2A2输入来自 MCU、这些引脚处于悬空/高阻态模式、因此100k 上拉/下拉电阻似乎太弱。 将上拉电阻器更改为10k 时、电路工作正常。

    另外、方向相反的电平转换器需要下拉至 VCCA 侧。

    好的方面是芯片没有烧坏、修改后工作。 糟糕的是、使用100k 上拉时、芯片保持失效模式(高电流消耗)、电平位移/缓冲不起作用、因此我们确实需要修改它们。

    您能否澄清使电路可靠运行所需的最小上拉/下拉电阻器是什么?

    在我们的案例中、使用10k 不是问题。 另一种方法是将电源的电源正常信号添加到中

    OE 控制。 或者你怎么看?

    BR;Markku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="431480" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1064181/sn74avc4t245-sn74avc4t245-we-bury-immediate-when vcca-is connected /3938485#3938485"]似乎100k 上拉/下拉电阻过弱[/quot]

    仅对于 AVC 器件、100千欧将轻松地将输入保持在适当的电平。 您必须将(1)另一个电阻器连接到导线(可能在器件内部?)、或(2)来自另一个源的额外泄漏。 我发现(1)在微控制器和 FPGA 配置不正确的情况下很常见--许多都有内置的上拉和下拉电阻器,这可能会造成很大的问题。

    我们可以获得运行范围快照吗? 使用10kohm 上拉电阻时、信号是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我断开了 MCU 进行测试、因此我的电路中只有100k 的上拉/下拉电阻。

    这是 AVC 的图片。 当电源被制动时、引脚会正常上升100k。 这是故障情况。

    但对于 AXC、它取决于电源上升的速度。 如果上升速度足够慢、但快速上升、则芯片会工作、进入故障状态。 因此、这是 AVC 和 AXC 之间的区别、AXC 似乎在缓慢上升功率的情况下工作、而 AVC 不是使用100k 上拉电阻。 您能告诉我们确保功能有保证的速度有多快吗?

    BR;Markku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markku、

    对于 AXC 器件、由于某种原因、该引脚上的动态下拉电阻似乎正在激活-我不知道原因、最好让我的专家在返回时(大约2周)查看一下。

    内部下拉电阻值似乎约为60k (基于100k 电阻产生的分压器)。  因此,较小的下拉电阻器应该可以解决电压问题(1k 到10k 之间应该可以)。

    我不认为这是故障问题的原因--你说它正在燃烧器件--你知道哪个引脚发生故障以及它是如何发生故障的(短路、开路、低阻抗?),还是它只是一般发热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markku、

    首先、我想向您推荐 TXU0304和 TXU0104、因为它最适合您的应用。

    我认为浮点输入是这里的问题、与您的工作方向相结合。

    您是否仅在 DIR 连接高的应用中看到器件烧坏?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    状态更新:

    芯片未燃烧/损坏、当我更改上拉/下拉时、它们工作正常。

    如果使用100k 上拉或0r 下拉、并且 VDD 的上升时间很慢或很快、则芯片进入故障状态。

    如果使用示例10k 上拉且 VDD 的上升时间较短、则芯片进入故障状态。

    如果 OE 接地、则不能保证芯片在所有情况下都能正常工作。

    我添加了 FET 来控制 OE、以便在 VDD 上升后使能。 现在、我的电路正在工作。

    BR;Markku