This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:SPI PCB 板间通信

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXU0304-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061852/sn74axc4t774-q1-spi-pcb-inter-board-communication

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774TXU0304-Q1

大家好、

我想向您咨询、如果我们想实现 SPI PCB 板间通信并增强 SPI 抗干扰能力、最便宜的解决方案是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    我们的翻译专家今天不在办公室、我们将在接下来的两天内与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    I/O 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan Hubbard、

    I/O 电压为5V。

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    今天是 TI 的美国假日--我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!  

    对于5V、SN74AXC4T774将不起作用、因为它只能支持高达3.6V 的电压。

    另一个问题是、您有多少个信号具有什么方向?

    如果它是典型的 SPI 接口、在一个方向上为3、在另一个方向上为1、那么我们为这个应用提供了一个也支持5V 的出色解决方案。

    TXU0304-Q1 - https://www.ti.com/product/TXU0304-Q1 

    最棒的
    Michael