请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC4T774-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774、 TXU0304-Q1
大家好、
我想向您咨询、如果我们想实现 SPI PCB 板间通信并增强 SPI 抗干扰能力、最便宜的解决方案是什么? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想向您咨询、如果我们想实现 SPI PCB 板间通信并增强 SPI 抗干扰能力、最便宜的解决方案是什么? 谢谢!
Jiawei、您好!
对于5V、SN74AXC4T774将不起作用、因为它只能支持高达3.6V 的电压。
另一个问题是、您有多少个信号具有什么方向?
如果它是典型的 SPI 接口、在一个方向上为3、在另一个方向上为1、那么我们为这个应用提供了一个也支持5V 的出色解决方案。
TXU0304-Q1 - https://www.ti.com/product/TXU0304-Q1
最棒的
Michael