This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:B1连接

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061755/txs02612-connection-about-b1

器件型号:TXS02612

尊敬的团队

TXS02612似乎具有开关功能。 如果我们仅连接到 B0、如何 连接 B1? 它是浮动的吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、艾  

    由于客户只使用 B0、如何配置 VccB1? 接地还是3.3V?

    2.对于 SEL 为低电平、 如何配置引脚 SEL? 接地? 是否需要下拉电阻器?

    您可以帮助查看原理图吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我可能对你的第一个问题有点误解。 这是数据表中的一个部分、可能会有所帮助。  

    关于原理图审阅、让我让其他人回放、让他人可以提供更多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    SEL 是 CMOS 输入、最大输入泄漏电流仅为2uA。 您可以将其直接接地。

    VccB1可以接地或连接到电源。 如果您不打算使用 B1、这无关紧要。 如果将 VccB1连接到 GND、则可以在内部上拉电阻器上节省一点电流消耗。

    您的原理图看起来不错、我看不到会导致问题的任何东西。

    此致、

    Karan