This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08-Q1:无限输入瞬态上升或下降速率:这意味着什么

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063813/sn74hcs08-q1-unlimited-input-transient-rise-or-fall-rate-what-does-it-mean

器件型号:SN74HCS08-Q1

大家好、团队、大家好。

当我详细 介绍   SN74HCS08-Q1的规格时、输入转换上升和下降 速率的值被称为"无限" NS/V 这是否意味着 IC 能够处理任何转换速率? 例如100V/NS? 这有点令人困惑。 如果提供了一些数值(例如83nS/V)、我可以理解 、83nS 中允许的最大上升/下降电压为1伏。 但是、如何了解无限 ns/V? 请您澄清一下吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (2)  驱动输入时、IC 是否会消耗任何额外的电源电流?

    (3)在数据表第7页的图7.1中、CL 的值是什么? 不包括 探头和测试装置电容、是50pF 吗?

    (4)封装中允许的最大功耗是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimital-input-transital-rise 或 fall-rage-whit-do-it-mean"]当我 介绍   SN74HCS08-Q1的规格时,输入转换上升和下降 速率的值称为“Unlimited”/NS V 这是否意味着 IC 能够处理任何转换速率? 例如100V/NS? 这有点令人困惑。 如果提供了一些数值(例如83nS/V)、我可以理解 、83nS 中允许的最大上升/下降电压为1伏。 但是、如何了解无限 ns/V? 请您澄清一下吗?

    无限制表示该规范没有限制。 该值可以是0ns/V 到无穷大 ns/V 之间的任何值 在许多数据表中、该规格只是完全被遗漏了。 我们觉得包括它可能会帮助一些不熟悉施密特触发输入的客户。

     施密特触发输入与标准 CMOS 输入没有相同的限制。

    如果您想了解有关 ST 输入的更多信息、我有一个视频对其进行了详细介绍、该视频位于以下位置: 施密特触发 CMOS 输入 

    [报价 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimited-input-transital-rise 或 fall rage-why-do-it-mean/3935856#3935856"](2)  驱动输入时、IC 是否会消耗任何额外的电源电流?

    是的、请参阅数据表典型特性部分提供的图。 这些波形图显示了根据输入电压在电源引脚上预期的额外电流。 请注意,这些图具有迟滞,因此输入电压的历史记录很重要--箭头表示该曲线的转换方向。

    [引用 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimited-input-transital-rise or fall rage-why-do-it-mean/3935856#3935856"](3)在数据表第7页的图7.1中、CL 的值是什么?  不包括探头和测试装置电容、是否为50pF?

    数据表中有一个错误--开关特性表_应该_在表顶部的注释中包括负载电容,但没有。

    正确的值是 CL = 50pF

    我要将其标记为需要更正的内容。

    [引用 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimited-input-transital-rise 或 fall-rate-what-do-it-mean/3935856#3935856"](4)封装中允许的最大功率耗散是多少?  [/报价]

    [常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功耗?