大家好、团队、大家好。
当我详细 介绍 SN74HCS08-Q1的规格时、输入转换上升和下降 速率的值被称为"无限" NS/V 这是否意味着 IC 能够处理任何转换速率? 例如100V/NS? 这有点令人困惑。 如果提供了一些数值(例如83nS/V)、我可以理解 、83nS 中允许的最大上升/下降电压为1伏。 但是、如何了解无限 ns/V? 请您澄清一下吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、大家好。
当我详细 介绍 SN74HCS08-Q1的规格时、输入转换上升和下降 速率的值被称为"无限" NS/V 这是否意味着 IC 能够处理任何转换速率? 例如100V/NS? 这有点令人困惑。 如果提供了一些数值(例如83nS/V)、我可以理解 、83nS 中允许的最大上升/下降电压为1伏。 但是、如何了解无限 ns/V? 请您澄清一下吗?
提前感谢。
您好!
[引用 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimital-input-transital-rise 或 fall-rage-whit-do-it-mean"]当我 介绍 SN74HCS08-Q1的规格时,输入转换上升和下降 速率的值称为“Unlimited”/NS V 这是否意味着 IC 能够处理任何转换速率? 例如100V/NS? 这有点令人困惑。 如果提供了一些数值(例如83nS/V)、我可以理解 、83nS 中允许的最大上升/下降电压为1伏。 但是、如何了解无限 ns/V? 请您澄清一下吗?无限制表示该规范没有限制。 该值可以是0ns/V 到无穷大 ns/V 之间的任何值 在许多数据表中、该规格只是完全被遗漏了。 我们觉得包括它可能会帮助一些不熟悉施密特触发输入的客户。
施密特触发输入与标准 CMOS 输入没有相同的限制。
如果您想了解有关 ST 输入的更多信息、我有一个视频对其进行了详细介绍、该视频位于以下位置: 施密特触发 CMOS 输入
[报价 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimited-input-transital-rise 或 fall rage-why-do-it-mean/3935856#3935856"](2) 驱动输入时、IC 是否会消耗任何额外的电源电流?是的、请参阅数据表典型特性部分提供的图。 这些波形图显示了根据输入电压在电源引脚上预期的额外电流。 请注意,这些图具有迟滞,因此输入电压的历史记录很重要--箭头表示该曲线的转换方向。

数据表中有一个错误--开关特性表_应该_在表顶部的注释中包括负载电容,但没有。

正确的值是 CL = 50pF。
我要将其标记为需要更正的内容。
[引用 userid="324809" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1063813/sn74hcs08-Q1-unlimited-input-transital-rise 或 fall-rate-what-do-it-mean/3935856#3935856"](4)封装中允许的最大功率耗散是多少? [/报价]