Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1G125, SN74AUC1G125, SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1T45 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125、 SN74AUC1G125、 SN74AXC1T45
你好!
我计划为您提供电平转换器缓冲器 SN74LVC1T45、用于将来自 GPS 的3.3V 1PPS 信号电平转换为1.8V 1PPS 信号。
但 GPS 1PPS 信号的建议压摆率为10ns 上升时间。请仅提供数据表中提供的缓冲器 SN74LVC1T45输出压摆率输入上升和下降时间。我需要确认它是否适合我的应用?
此致、
Ramesh Moormii I、