This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:缓冲器 SN74LVC1T45实现的最大输出转换

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1G125, SN74AUC1G125, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063569/sn74lvc1t45-maximum-output-slew-achieved-by-the-buffer-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125SN74AUC1G125SN74AXC1T45

你好!

       我计划为您提供电平转换器缓冲器 SN74LVC1T45、用于将来自 GPS 的3.3V 1PPS 信号电平转换为1.8V 1PPS 信号。

但 GPS 1PPS 信号的建议压摆率为10ns 上升时间。请仅提供数据表中提供的缓冲器 SN74LVC1T45输出压摆率输入上升和下降时间。我需要确认它是否适合我的应用?

此致、

Ramesh Moormii I、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中未指定该值。 但上升/下降时间必须短于传播延迟(tpd)。

    如果您关心速度、请使用 SN74AXC1T45等速度更快的转换器。 对于单向降压转换、您还可以使用具有可过压输入的任何缓冲器、例如 SN74LVC1G125或 SN74AUC1G125。

    另请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换率是多少?