您好!
我们的设计中存在问题。 一些5-10%的器件具有损坏的逻辑缓冲器 SN74LVC2G17DSFR。
我有几个可能的变体正在发生什么。 器件具有 UART 和通过2.5m 电缆供电、标记为热插拔、输入端具有 ESD 保护。
您能不能建议这些变体中的某些变体是否会导致器件故障?
1)我们的板载逻辑和微控制器(uC)具有通过一根电缆连接 UART 的电源。
在上电期间(几秒钟或更长时间)、逻辑 IC 的 Vcc 电源尚不可用、但输出引脚1Y (AJ_UART_TX)上已经有大约3.3V 的电压。
那么、这是否会违反设计、从而导致 输出电压高于 Vcc+0.5的器件损坏?
2) 2)第1页中描述的情况是否会导致器件闩锁?
3) 3)如果 未连接 UART、可能会进行器件连接-仅供电。 它是否会导致在~1.5V 输入 2A (AJ_UART_RX)等电压上浮动甚至固定时同时打开高侧和低侧输出 MOSFET 并损坏器件? (实际上、在故障器件2Y 输出上、GND 的电阻为9欧姆)
此外,该 IC 是否有一些数字模式来识别它是否不是虚假的?
谢谢 Waldemar