This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04:输出钳位规格

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1057643/sn74lvc2gu04-output-clamping-specification

器件型号:SN74LVC2GU04

在绝对最大额定值中,输出钳位电流是针对“Vo<0”条件给出的。(SCES197N)

这表明 Vcc 没有钳位二极管。

这同样适用于74LVC1G14或74LVC1G125等  

在 Nlia 的相应数据表(双路非缓冲反向器(nexperia.com))中、文本 相同、但图 3显示了输出端连接到 Vcc 的钳位二极管。

但 Nexperia 的.125数据表(总线缓冲器/线路驱动器;三态(nexperia.com))指定了"VO > VCC 或 VO < 0V "的输出钳位电流(不解释图片)、指示 Vcc 连接二极管。

这与 TI 数据表中关于74LVC14的内容相同、但不适用于74LVCU04、但 Nexperia 也适用于74LVCU04。

实际上、我假设这两个制造商的 LVC 逻辑器件的创建是相等的(本质上)。

我猜到 Vcc 的输出端有一个钳位二极管、数据表的措辞很不幸、但我不确定是否还有其他内容。

对于 LVC 和微型 LVC、这是否不同?

这是否会因情况而有所不同?

二极管是否适合从持续开启的输出开始? (IMHO 在断电情况下会执行此操作。)

正确地说、未指定输出钳位到 Vcc 的能力。

这里的实际情况是什么? 谁将清理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有局部断电(Ioff)功能的器件、不存在输出二极管。

    这可能是 TI 和 Nexperia 之间的差异。 (至少一个数据表可能是错误的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的任何位置都没有 Ioff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2GU04数据表的第1页上提供了该值。 (只有微型 LVC 器件才有它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里提到了它、但并未显示在数据表的其余部分中。 嗯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、许多具有三态输出的器件都具有74LVC244等特性(根据 https://www.ti.com/lit/ug/scbd152b/scbd152b.pdf)

    LV 系列就有它。

    对于74LVC2GU04、Nexperia 没有提到它(不过对于74LVC1G00 -标准逻辑-它在数据表中;并且二极管如图所示)。

    这是否真正意味着 TI 和 NExperia 器件在这方面有所不同?

    或者是否有人忘记删除 TI 数据表第1页上的内容(在哪里、IMHO 规格不完整)?

    如果有这样的多样性,那就不是很好(我们每天祈祷五次第二个来源……)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    在这种情况下、错误是 SN74LVC2GU04没有 Ioff 规格、尽管它在首页上有这样的说明。 数据表已标记为要更新、但尚未完成。

    我不能说 Nexperia、但 TI 器件在输出端增加了一个负钳位二极管、但没有额外的正钳位二极管。

    不过、请务必注意、PFET 确实有一个寄生二极管连接到电源、因此您会发现、如果器件关闭、它可以从输出端反向供电。 我不建议通过该二极管提供任何有效电流。

    -

    如果您将这些器件用作常规逻辑逆变器、我会考虑将其直接替换... 但根据我们之前的讨论,我希望您以不同的方式使用它--没有任何信息表明各个 MOSFET 的性能在不同制造商之间有多好的匹配。 我还应该提到、即使它们今天完全匹配、任何公司都不会停止发布仍然符合 DS 规格的新版本、但在以后的某个日期、性能也不会完全相同。