Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E-Q1, TXU0104-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E-Q1 主题中讨论的其他器件: TXU0104-Q1
从 B (输入)到 A (输出)开漏驱动、数据表的额定传播延迟时间为97ns (从高到低)。
我的配置如下:
我有一个用于驱动增量编码器输入 B 的集电极开路。 未使用其他上拉电阻器。
输出 A 直接连接到 DSP。
1) 1)此配置是否具有97ns 的最大传播延迟?
2) 2)所有通道上的传播延迟是否相等、或者输出信号是否会从一个通道偏斜到其他通道?
如果是、您能否为此配置推荐一个更快的芯片? 我需要-40至125C
谢谢