This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245-EP:SN74LVCH16T245-EP 规范文档#39;s V62/09605-01XE 温度周期或热冲击

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052267/sn74lvch16t245-ep-sn74lvch16t245-ep-spec-document-s-v62-09605-01xe-temperature-cycle-or-thermal-shock

器件型号:SN74LVCH16T245-EP

我希望找到 V62/09605-01XE 的温度周期或热冲击测试设置( SN74LVCH16T245-EP 规格表中的可订购器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    让我为您研究一下这个问题。 我将在明天提供有关我发现的内容的状态更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    遗憾的是、这些信息很敏感、我无法分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦、为了使该产品符合生产条件、您做了哪些测试设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我不确定您对"测试设置"的含义、您能详细说明一下吗? 您是指生产测试吗?