Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104 您好!
我对 TXB0104这个器件有疑问、尤其是在一次性电路上。
- 在数据表中、它显示"正常电路设计为保持在大约10ns 内。"、如果 PCB 信号布线长度的往返延迟超过10ns、会怎么样?这会产生什么影响? 还可以再触发? 总线争用?
- 在数据表中、它说 "TI 建议采用 PCB 布线长度较短的仔细 PCB 布局做法、以避免过多的容性负载并确保发生正确的 O.S.触发。" 我们使用 30cm 线束电缆将主板连接到子板、主板上有 TSX0104器件。 我们如何确定主板和子板之间的长度是否会影响一次短触发?
谢谢。