This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:一个短路:PCB 迹线和周期

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052514/txb0104-one-short-circuits-pcb-trace-and-period

器件型号:TXB0104

您好!  

我对 TXB0104这个器件有疑问、尤其是在一次性电路上。  

  1. 在数据表中、它显示"正常电路设计为保持在大约10ns 内。"、如果 PCB 信号布线长度的往返延迟超过10ns、会怎么样?这会产生什么影响?  还可以再触发? 总线争用?
  2. 在数据表中、它说 "TI 建议采用 PCB 布线长度较短的仔细 PCB 布局做法、以避免过多的容性负载并确保发生正确的 O.S.触发。" 我们使用 30cm 线束电缆将主板连接到子板、主板上有 TSX0104器件。 我们如何确定主板和子板之间的长度是否会影响一次短触发?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    较长的布线(例如反射)可能会产生典型的传输线路效应。 这些反射可能会重新触发一次拍摄。 30 cm 的长度相当长、判断它是否会成为问题的最佳方法是测试它。 该器件用于单向信号可能最好切换到对较重负载更可靠的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、迪伦。