Other Parts Discussed in Thread: CD4094B, SN74AHC595, SN74HCS595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4094B 主题中讨论的其他器件: SN74AHC595、 SN74HCS595
您好!
你好。 我有一位客户正在使用 CD4094B。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我想使用3.3V 电源的 CD4094BPW。 数据表中说、它将支持3V 至18V 的电压。 我想知道3.3V 电源的 VIL、VIH、VOL 和 VOH 是什么。 数据表提供了5V 电源、但不提供3.3V 电源。
此致、
Ray Vincent