This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4094B:3.3V 电源供电时、CD409BPW 的 VIL、VIH、VOL 和 VOH

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4094B, SN74AHC595, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053049/cd4094b-vil-vih-vol-and-voh-for-cd409bpw-with-3-3v-supply

器件型号:CD4094B
主题中讨论的其他器件: SN74AHC595SN74HCS595

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 CD4094B。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我想使用3.3V 电源的 CD4094BPW。  数据表中说、它将支持3V 至18V 的电压。  我想知道3.3V 电源的 VIL、VIH、VOL 和 VOH 是什么。  数据表提供了5V 电源、但不提供3.3V 电源。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何低于5V 的电源、没有保证电气特性

    更好地使用低压逻辑系列器件、例如 SN74HCS595、SN74AHC595。