Other Parts Discussed in Thread: TPS3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HCS72 主题中讨论的其他器件:TPS3430
我正在尝试创建锁存电路来延长 TPS3430看门狗的复位延迟时间。 客户希望保持看门狗输出(WDO)为低电平、直到它接收到一个边沿。
当一个引脚在几毫秒(<50ms)后没有在输入引脚上接收到边沿时、它们需要一个看门狗计时器来下拉引脚。 TPS3430可满足此50ms 要求。
但是 、TPS3430 WDO 将在一个固定的延迟时间(例如、3.2sec)后复位(取消置位)。 我们需要保持 WDO 有效、直到有一个边沿。 有什么想法可以 为这一要求创建分立式逻辑解决方案?
谢谢
开尔文