This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS72:看门狗定时器的锁存电路

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051802/sn74hcs72-latching-circuit-for-watchdog-timer

器件型号:SN74HCS72
主题中讨论的其他器件:TPS3430

我正在尝试创建锁存电路来延长   TPS3430看门狗的复位延迟时间。   客户希望保持看门狗输出(WDO)为低电平、直到它接收到一个边沿。

当一个引脚在几毫秒(<50ms)后没有在输入引脚上接收到边沿时、它们需要一个看门狗计时器来下拉引脚。  TPS3430可满足此50ms 要求。

但是 、TPS3430 WDO 将在一个固定的延迟时间(例如、3.2sec)后复位(取消置位)。  我们需要保持 WDO 有效、直到有一个边沿。  有什么想法可以 为这一要求创建分立式逻辑解决方案?

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将看门狗输出连接到/CLR 输入。 将 D 连接到 VCC、将/CLK 连接到 EDGE 信号。

    看门狗处于活动状态时、将清除触发器。 当看门狗处于非活动状态时到达的负边沿将设置触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明