This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:VCCA<VCCB

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052002/txb0104-q1-vcca-vccb

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774-Q1

您好专家、

我们是否有另一个器件不限制 VCCA≤VCCB? 该电压转换器用于将3.3V (power1)转换为3.3V (power2)的 SPI 电压转换到汽车应用中。 这两个3.3V 电源轨的差异可能很小。 因此、客户希望选择一些不限于 VCCA 和 VCCB 的器件。  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高达0.5V 的电压差异是无害的。

    总之、对于 SPI、更好的解决方案是 SN74AXC4T774-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052002/txb0104-q1-vcca-vccb/3892081 #3892081"]高达0.5V 的差异是无害的。

    您是说 VCCA>VCCB 在0.5V 范围内 对 TXB0104-Q1无害吗? 我们是否有一些可以分享的测试数据?  

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052002/txb0104-q1-vcca-vccb/3892081 #3892081"]无论如何、对于 SPI、更好的解决方案是 SN74AXC4T774-Q1。

    对于 SN74AXC4T774-Q1、我看不到 VCCA 和 VCCB 受到任何限制。 正确吗? 我与客户讨论了该器件、双向器件会更好。  

    BTW、 您为什么说 SN74AXC4T774-Q1是更好的解决方案?  

    谢谢!

    Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求

    为了实现自动方向性、TXB 对输入信号驱动强度和输出负载有非常严格的要求。 AXC 器件具有适当的缓冲器。