This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:1V8到1V8的最大数据速率是多少?

Guru**** 2525650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1051791/sn74axc8t245-q1-what-is-the-max-data-rates-for-1v8-to-1v8

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

大家好、

我对 SN74AXC8T245-Q1有一个问题。 我们计划将此器件用于1V8至1V8、目的是在整个系统启动前拉高/OE 引脚以断开 RGMII (125MHz)信号。

我的问题:

1.您能否通过/OE control 帮助确认此器件是否符合我们的应用场景? 还是需要移除 Vcc 电源?

2.我们只看到1V8到3V3转换的380Mbps、1V8到1V8转换的数据速率是多少?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /OE 确实会禁用输出。

    1.8V 至3.3V 情况下的传播延迟时间指定为5ns。 对于1.8V 至1.8V、为7ns、对应于大约270Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我们需要一个适用于汽车应用的>= 6通道器件。

     SN74AXC8T245-Q1可以满足我们对/OE 控制的要求、对吧?

    对于1V8至1V8应用、数据速率仍然可以支持 RGMII 125MHz?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。