Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245-Q1 大家好、
我对 SN74AXC8T245-Q1有一个问题。 我们计划将此器件用于1V8至1V8、目的是在整个系统启动前拉高/OE 引脚以断开 RGMII (125MHz)信号。
我的问题:
1.您能否通过/OE control 帮助确认此器件是否符合我们的应用场景? 还是需要移除 Vcc 电源?
2.我们只看到1V8到3V3转换的380Mbps、1V8到1V8转换的数据速率是多少?

谢谢。
Johnny