请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0204 如果我们背对背(串联)连接两个 LSF0204、是否存在任何与方向感应相关的功能问题。
在我的设计中、有一个使用 LSF0204将1.8V 电平转换为3.3V 电平的模块。 我计划连接另一个 LSF0204、将其转换为5V 电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.