This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:连接两个串联的-一个串联

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1050290/lsf0204-connecting-two-in-series--one-after-the-other

器件型号:LSF0204

如果我们背对背(串联)连接两个 LSF0204、是否存在任何与方向感应相关的功能问题。

在我的设计中、有一个使用 LSF0204将1.8V 电平转换为3.3V 电平的模块。 我计划连接另一个 LSF0204、将其转换为5V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有方向感应。 LSF 是无源开关;当任何 I/O 为低电平时、此开关关闭。

    对于多个串联的 LSFE、所有上拉电阻器都是并联的、因此低电平电压会根据其他器件的驱动强度而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的... 有道理。 非常感谢。