This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:1OE 和2OE 引脚的压摆率参考

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC126A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1049520/sn74lvc244a-slew-rate-consult-for-1oe-and-2oe-pin

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125ASN74LVC126A

大家好、

客户正在咨询我们是否对1OE 和2OE 引脚上的接收信号有转换率要求? 我们的 D/S 尚未显示此规格。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有不具有施密特触发输入的 CMOS 器件都具有此类要求。 (控制和数据输入也是如此。)

    如果数据表未指定该器件、请查看同一逻辑系列中的其他器件。 SN74LVC125A 数据表规定的限值最多为8ns/V;SN74LVC126A 数据表规定的限值为10ns/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、哪一个适用于 SN74LVC244A? 请帮助我们确认。  SN74LVC244A 的 D/S 不包含它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是未知的。 为了安全起见、请使用限制性最强的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会推荐哪一个? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些限值被指定为最大值、因此限制性最大的限值是较小的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但  SN74LVC244A 的 D/S 没有该信息。 如果需要这些限制、客户需要 BU 侧的已确认信息。 只需告诉我您向客户推荐哪一个。 8ns/V 或更小?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、8ns/V 电压适用于任何 LVC 器件。 但我不是 TI 员工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    请使用8ns/V 作为此器件的最大转换速率。

    另请注意、这始终位于数据表的"建议运行条件"部分-它不是一个测量的技术规格、而是一个在没有任何问题的情况下运行器件的建议。

    使用慢速输入操作具有标准 CMOS 输入的器件可能会导致此处所述的问题: 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    客户仅向其他供应商提供反馈、例如 Nl息 审查74LVC244APW、该产品对1OE 和2OE 引脚没有转换率要求。 因此、他们想与我们再次核实 CAN1OE 和2OE 引脚是否没有高于8ns/V 的转换速率要求?

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息是错误的;NExperia 的74LVC244A 对所有输入都有转换率要求、包括1/OE 和2/OE。

    Nlita 数据表显示"所有输入端的施密特触发操作使得电路能够耐受较慢的输入上升和下降时间"。 但是、在这种情况下、"较慢"意味着仅达到指定的10ns/V、不会比该值慢。 "施密特 触发操作"与实际施密特触发输入不同。 应用手册 《了解施密特触发器》 指出:

    有些器件具有施密特触发操作。 这意味着它们将具有少量的迟滞、这将有助于实现噪声抑制、但仍具有输入上升和下降时间限制。 这些器件通常不会在数据表中包含任何 VT 规格、并且会在建议的工作条件下为输入指定上升和下降时间限制。

    请 ΔV、Δt 的 LVC 输入也具有施密特触发操作、但 TI 数据表并未提及此操作、因为 μ V/μ s 规格(如果数据表未忘记包含该规格)足以描述电路设计人员的输入特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens、非常清楚。