Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC126A, SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A、 SN74LVC126A、
大家好、
客户正在咨询我们是否对1OE 和2OE 引脚上的接收信号有转换率要求? 我们的 D/S 尚未显示此规格。
最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC126A, SN74LVC244A
大家好、
客户正在咨询我们是否对1OE 和2OE 引脚上的接收信号有转换率要求? 我们的 D/S 尚未显示此规格。
最棒的
斯坦利
您好、Stanley、
请使用8ns/V 作为此器件的最大转换速率。
另请注意、这始终位于数据表的"建议运行条件"部分-它不是一个测量的技术规格、而是一个在没有任何问题的情况下运行器件的建议。
使用慢速输入操作具有标准 CMOS 输入的器件可能会导致此处所述的问题: 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
该信息是错误的;NExperia 的74LVC244A 对所有输入都有转换率要求、包括1/OE 和2/OE。
Nlita 数据表显示"所有输入端的施密特触发操作使得电路能够耐受较慢的输入上升和下降时间"。 但是、在这种情况下、"较慢"意味着仅达到指定的10ns/V、不会比该值慢。 "施密特 触发操作"与实际施密特触发输入不同。 应用手册 《了解施密特触发器》 指出:
有些器件具有施密特触发操作。 这意味着它们将具有少量的迟滞、这将有助于实现噪声抑制、但仍具有输入上升和下降时间限制。 这些器件通常不会在数据表中包含任何 VT 规格、并且会在建议的工作条件下为输入指定上升和下降时间限制。
请 ΔV、Δt 的 LVC 输入也具有施密特触发操作、但 TI 数据表并未提及此操作、因为 μ V/μ s 规格(如果数据表未忘记包含该规格)足以描述电路设计人员的输入特性。